This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:每次尝试连接EVM时触觉控制台都会崩溃

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580142/drv2625evm-ct-haptic-console-crashes-everytime-on-trying-to-connect-to-the-evm

部件号:DRV2625EVM-CT

您好,

我正在尝试使用DRV25EVM-CT在Windows 10上运行Haptic控制台1.5 3。 我运行软件,插入设备,它将显示在USB下拉列表中。 然后,我将EVM置于GUI模式,方法是按住+按钮3秒钟以上,此时LED的右半部分亮起(在备注中,此信息需要包含在文档中!)。

然后,当我尝试通过单击连接按钮连接到EVM时,我听到两个Windows 'chimes'表示USB重新枚举,紧接着,Haptic控制台崩溃。 我尝试在两台不同的计算机上进行安装,结果相同。

值得注意的是,通过在Windows XP SP3兼容模式下运行Haptic Console,我可以使其*运行一次*,但是它不再工作。

谢谢你。

Sidhant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sidhant,

    我们仍在将Haptic控制台转换为支持Windows 8和10。 目前我们只能支持Windows 7。 对此造成的不便,我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kelly的快速响应。 遗憾的是,这对于TI来说相当草率,需要 使用8年 的操作系统,特别是考虑到Haptic控制台上次更新于2016年6月!

    值得注意的是,软件 网页 上显示:"USB support for Windows 7 and above (Windows 7及更高版本的USB支持)"。 No drivers require.(不需要驱动程序。)",这似乎不正确。

    Sidhant
    研究科学家
    Microsoft Corp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sidhant,

    虽然我们已对Haptic控制台进行了更新,但尚未使其与更新的操作系统兼容。
    同时,感谢您在我们的网站上指出此错误。 我将更新我们的网页,直到我们能够支持较新的操作系统。