This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:DRV8841 OCP问题

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8841EVM, DRV8841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580166/drv8841-drv8841-ocp-issue

部件号:DRV8841

客户使用DRV8841,满足OCP问题,设计遵循DRV8841EVM。  

通过电动机的最大电流为1.3A,Risense为0.36 ,参考电压为2.5V,因此Ichop = 2.5 (5* 0.36)=1.389A。  

有时电机将被锁定,但电流低于1A,并且故障引脚输出电压低。 重置DRV8841可以正常工作。故障率与2 % 有关。

然后我们进行另一个测试,将Risense更改为0,测试两天,不要重复这个问题。  

所以我们认为是OCP造成的故障。  

请提供更多信息,什么情况会导致OCP或OCP逻辑。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maka,

    您能否提供放大到5us/div的电流范围捕获,显示nFAULT降低之前的20us,直到nFAULT降低之后的5us?

    此外,请提供输出nSLEEP和V3P3OUT的类似范围捕获。