This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万EVM:如何更改此芯片上的寄存器设置?

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/579465/drv11873evm-how-to-change-register-settings-on-this-chip

部件号:DRV1.1873万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.1873万,DRV1.0983万

你好。

是否可以使用EVM模块更改此DRV1.1873万芯片上的寄存器设置?

我有一个DRV1.0983万寄存器设置,我需要将其复制并应用到最近购买的DRV1.1873万EVM上,以便以DRV1.0983万驱动的精确方式运行我的电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavin,

    DRV1.0983万和DRV1.1873万是不同的部件,DRV1.1873万没有任何可以配置的寄存器。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复Krushal,

    您能否确认DRV1.1873万EVM是否可在软件方面进行配置? 是否可以通信(通过i2c或其他平台)?
    或者,此模块是否完全是独立的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhavin,

    DRV1.1873万是独立的,它没有任何要配置的寄存器。

    此致,

    Krushal