This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711 USB/SPI

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578757/drv8711-drv8711-usb-spi

部件号:DRV8711
主题中讨论的其他部件: DRV8825

你好

我的怀疑编号1是在我关闭驱动器电源后处于DIR / STEP模式
我是否会丢失之前完成的所有参数化?

2参数化软件仅通过MSP430与DRV8711通信,或者我可以使用USB/SPI适配器使用软件参数化DRV8711

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iuri,

    如果关闭驱动程序电源(VM =0),则会重置参数。

    您的意思是什么"我可以使用USB/SPI适配器使用软件参数化DRV8711 "? GUI使用USB到UART协议转换器(FTDI器件)与MSP430进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    仅让DRV8711正常工作
    以及一些微控制器
    如果我想将其用作DIR / STEP,我必须有一个微控制器,以便在每次开机时都保持参数化,好的

    是否有任何其他CI与具有并行参数化的DRV8711类似
    或者可以将H桥添加到DRV8825
    为了增加其电流和电压?

    水箱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iuri,

    DRV8711是 唯一  具有外部FET的步进电动机控制器。

    您不能向DRV8825 (或任何具有集成FET的步进驱动器)添加H桥。

    您需要什么电压和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    我需要3.5A 50V 180W有效值或更高
    在我的设备中,我目前使用4.0A电机
    但采用60V 3.5A供电以降低EMI
    我想到了像2 L6203或类似的东西

    水箱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iuri,

    DRV8711的建议最大电压为52V,需要MCU和外部FET。

    L6203的推荐电压为48V,控制器件需要MCU和附加电路来调节电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    对不起,我的英语不好,我用的是翻译!
    在DRV8825的数据表中,图2
    它采用H形桥和前置驱动器的块状设计

    Poderia me descrever a função ó n de OCP?

    电路中有3个虚拟机
    VMA和VMB仅连接到排卸MOSFET?

    输出和输出仅与漏电,s和sourse连接,s?

    是否可以并行连接2个DRV8825s?
    我在视频中看到一些内容,但它们之间没有同步PIN
    因此,这是一个疑问
    我不知道是否允许在论坛中发布视频链接
    但让我们转到 www.youtube.com/watch

    DRV8825的电压适合我,但电流不适合!
    1.75ARMS X 2=3.5ARMS是理想的选择

    很遗憾,DRV8711没有回答我,因为我需要对其进行参数化
    仅一次

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iuri,


    是否可以并行连接2个DRV8825s?

    否,不可能。 这两个设备的计时将相互干扰。

    为什么在开机时写入DRV8711 SPI寄存器是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    在设备上,不是执行参数化的计算机
    除非我使用微控制器,但我没有实践
    具有MSP430系列微控制器或SPI或一般串行通信
    我对电子学有很好的了解,但对编程知识很少
    起初我的想法是为的SPI制作一个并行适配器
    Dip Suit,但所有参数都有许多键,记住我只使用DIR / STEP

    谢谢你