This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3220-Q1:DRV3220上IHX/ILX引脚的输入电容

Guru**** 2371540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/579323/drv3220-q1-input-capacitance-of-ihx-ilx-pin-on-drv3220

部件号:DRV3220-Q1

您好,安全电机驱动团队,

您是否有DRV3220上IHX/ILX引脚输入电容的信息?

谢谢

巴西
Anthony Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony,您好!


    我没有一个数字可供分享,但我们零件的输入电容应该比实际的PCB寄生电阻要小。 客户是否存在与此问题相关的问题?

    此致,

    -Michael