This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303EVM:速度参考问题 电位计接口

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578946/drv8303evm-issue-with-speed-ref-pot-interfacing

部件号:DRV8303EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8303

TI工程师,您好!  

我们正在评估用于BLDC驱动器的DRV8303 EVM,我发现速度控制电位器(根据slvc598文件夹中的BOM,R62)的连接导致3V3 GND短路。 印刷电路板连接如原理图所示。 请说明连接。  

 我希望在InstaSPIN BLDC软件包中连接此(或其他) POT。 请求您的界面准则。

哪个变量提供ADC BO引脚的转换数字输出? 您是否建议将外部电位计与其他ADC接口引脚配合使用? 建议对软件进行必要的更改。  

谢谢,此致,
瓦萨尔·沙阿先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vatsal,您好!

    速度控制电位器的连接不正确,可能导致短路。 线路图中的针脚2和3反向。

    此时最好的方法是取下电位计,或者从电路板背面的引脚2到3V3中切断迹线。 这两种情况都会导致电位计无法使用,但会防止从3V3到GND的短路。 有关主板背面的建议切割位置,请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的建议。 我将按照建议进行剪切,以保存我的板。

    需要帮助连接印刷电路板外部的其它电位计(J6连接器上的引脚1 - 2.8035万 DSP的ADC B6引脚)。

    InstaSPIN项目中需要进行哪些软件更改? (引脚配置,ADC时钟设置,激活,中断启用和ISR等)

    我们是否有针对DRV8303电路板的特定项目?

    等待答复。