This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:PWM输入的最大频率?

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578741/drv8701-maximum-frequency-of-pwm-input

部件号:DRV8701

我假设,如果我们想要PWM DRV8701P的输入,以控制平均驱动电平,我们会将其中一条INX线保持在较低的位置,并将PWM驱动到另一条INX线。  假设这是正确的,该PWM频率的上限是多少?  它是否仅仅是基于切换特性(包括最小死机时间)的计算?  还是有其他考虑因素?

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

     建议的上限在数据表中指定。 Fpwm被列为100kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀,很抱歉错过了!!  感谢您帮我澄清问题。

    Scott