This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC2060A:主轴输出的速度和相位控制

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC2060A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578664/tpic2060a-speed-and-phase-control-of-the-spindle-output

部件号:TPIC2060A

您好,

我正在努力寻找一个高电流(~3安培) 3相电动机驱动芯片,它可以实现从90Hz到240Hz的速度和相位锁定控制。  我们需要能够至少每4毫秒或每转一次更新主轴DAC,以在每转~5秒内调整速度和相位误差。  我已经用12位DAC的其他12V驱动器实现了这一点,但我想知道此芯片在响应时间方面是否足够快。

此功能或任何其他TPIC20xx是否支持此类功能?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jackson:

    我的快速封底计算表明,您应该能够以每500 ns =(16位+1时钟周期暂停)/35 MHz的速度更新DAC寄存器。 我认为您可以满足DAC更新要求。

    对于您的电流需求,TPIC2060A的额定平均输出电流为1.7 A。它可以提供3.0 A峰值电流,但不应始终在3.0 A下运行。

    对于开发速度和相位锁定控制系统,电机的电源,驱动器的供电电流, 机械负载的大小将极大地影响控制系统的速度,除了DAC寄存器的更新速度外,您还可以调整控制系统的速度。