我一直在回顾我如何在印刷电路板上放置DRV8825,因为生产运行中的6.5 % 在元件引线和主体之间的引脚3-4和/或引脚11-12处以及偶尔在主体另一侧的镜像引脚处获得焊料"球"短路。
有关 如何处理PowerPAD中的Vias的TI文档不一致(DRV8825数据表,应用简介:PowerPAD简化,应用报告:PowerPAD布局指南,应用报告: PowerPAD散热增强封装)。 它们是否已被拉成了张,如果是,在哪一侧? 它们是否堵塞或足够小且顶部和底部均可打开? "不正确"做可能会产生哪些副作用?
由于发生焊球短路的区域靠近PowerPAD的角, 我认为我的底部张紧的0.014 通孔会导致焊料从设备下方被推/烧出,而打破表面张力并释放到球中的最简单的位置 是在角部。 这是因为张口无法将焊料缝入,残留物过多,还是可能是因为排气寻找通风口的影响? 焊膏模具为0.005 "厚,因此焊锡掩码定义的焊盘到模具开口为1:1。 关于在下一次运行之前应调整哪些内容的建议? DRV8825 PowerPAD的标准设计到底是什么?