This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:找到一个IC,它类似于DRV8662和DRV2700,但具有更高的输出频率以驱动压电式执行器。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577928/drv8662-find-a-ic-which-one-is-similar-to-drv8662-and-drv2700-but-having-higher-output-frequency-to-drive-piezoelectric-actuator

部件号:DRV8662
主题中讨论的其他部件:DRV2700

要驱动压电式执行器, 需要具有更高频率(75kHz ~ 120kHz)和高输出电压(80Vpp)的输出信号。 在DRV8662和DRV2700的数据表中,最大频率为20kHz,小于120kHz。 是否有其他IC 可以满足我们的压电式执行器的驱动信号?

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,易彬,

    我们目前没有支持此高频操作的驱动程序。 您希望在高频下驱动的压电电容是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,
    压电电容约为1.2 nF。

    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 很抱歉,我们无法为您找到解决方案。 我们始终在创新新产品,因此请留意未来的任何新压电驱动器。