This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:将DRV8872与电磁阀设备配合使用

Guru**** 2375060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578366/drv8872-using-drv8872-with-a-solenoid-device

部件号:DRV8872
主题中讨论的其他部件: DRV8848

我有兴趣使用DRV8872作为H桥电路为闭锁电磁阀供电大约100毫秒。  

我知道它用于电机,但它是否也可用于电磁阀?  

如果检测到故障而不是故障针脚被强制过低,则会提及保护电路(数据表),直至故障状况被消除。 当提到故障情况时,我假定这意味着解决问题,例如如果电压过低,那么简单地为设备充电即可解决问题,或者如果存在某种形式的短路,则应移除短路。  

如果未连接电磁阀,它是否能够将其显示为故障?

我是否正确地说,该IC也处理所有定时问题,以便内部MOSFET与GND之间不会发生短路?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dharmesh,

    是的,DRV8872可用于电磁阀。 事实上,假设电压和电流要求得到满足,我们的大多数电动机驱动器都可用于电磁阀。 电压和电流要求是什么?您打算控制多少?

    如果输出处于活动状态且电压低于UVLO电压,则故障针脚将断言。 观察这种行为不需要连接电磁阀。

    是的,IC处理输出的切换,以防止FET之间的电流过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    电磁阀需要9V 1.3A,但由于它们是闭锁电磁阀,因此需要大约100ms的脉冲。

    我想知道电磁阀是否也已连接或断开。 例如,是否有人断开了电线?

    能否做到这一点?

    谢谢你

    此致

    Dharmesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dharmesh,

    您正在描述开载检测。 您可以通过MCU上的外部组件和GPIO来实现此目的。

    另一个要考虑的设备是DRV8848,它可以在9伏电压下控制2个电磁阀。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,建议的设备每个通道的输出最大为1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dharmesh,

    这是正确的,但当两个桥接器都在工作时。 如果只有一个工作电流,电流可以增加到大约1.4A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    我更喜欢单个电磁阀,尽管我的电磁阀需要1.3A,但也可以使用另一个电磁阀,它需要大约1.7 至2A。 所以我对电流是安全的。

    是否有Altium Designer的库用于此组件符号和PCB板?

    谢谢你

    此致

    Dharmesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dharmesh,

    转至产品文件夹的"质量和包装"选项卡。 向下滚动到CAD/CAE符号(.BXL文件)。 这些可转换为大多数原理图输入和布局格式。