This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:通过SW驱动IN1或IN2时的引脚接线

Guru**** 2376950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578311/drv8703-q1-pin-wiring-when-driving-in1-or-in2-by-sw

部件号:DRV8703-Q1

大家好,

如果我要使用主控制寄存器中的位2或位1驱动IN1或IN2,当我将引脚2和3连接到GND时,该功能是否仍然有效?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    输入与主控制寄存器中的位一起使用。 您可以将IN1/in2输入连接到GND。

    请注意,这些输入上有内部下拉电阻器。