This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8829:DRV8829PWPR

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8829
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578220/drv8829-drv8829pwpr

部件号:DRV8829

我们正在使用DRV8829PWPR电机驱动器IC。 我们的电机电流额定值为1.2A。请任何人告诉我们,此IC是否能够在60C温度下提供此电流。请有人指导如何计算一个IC的降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raj,

    IC应能够驱动1.2A @ 60C。 这假定散热器正常,散热器是从散热垫到PCB和大铜平面的良好连接,以分散电源。

    在1.2A时,通过器件的功率可以使用数据表的方程3计算。 使用0.32欧姆作为高压侧+低压侧FET电阻,功率为.32 * 1.2 * 1.2 =.46W。 粗略估计,根据Ta +(Thetaja * Power),结温将升高16C

    有关更多热量信息,请访问www.ti.com。 有一个PCB热计算器可供使用,其中包括DRV8829。