This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8814:DRV8814的重置引脚有问题

Guru**** 2375010 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8814
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577803/drv8814-problem-with-reset-pin-of-drv8814

部件号:DRV8814

您好,

我正在使用drv8814作为我的定制主板。 为了使电动机驱动器复位独立于其它板,我已将DRV8814的复位引脚(引脚16 - nReset)连接到复位开关,在接地和复位引脚之间具有100k上拉电容和100nF电容器。 以下是电路示意图。 此处mReset与DRV8814的引脚16相连。 我的问题是复位引脚显示1.6 V而不是3.3V,并且电机驱动器无法启动。 如果我将3.3V直接连接到复位引脚,则它工作正常。 我已经检查了电容器和电阻值,装配过程中没有问题。 我不知道这里有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Blutto:

    nReset引脚具有内部下拉菜单,通常为100k。 电气特性(逻辑电平输入的IIH)中指出,下拉电阻可能低至33k。

    请在您的电路中使用最大10k上拉电阻。