This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:DRV8837C的波形脉冲问题

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577766/drv8837c-the-waveform-pulse-problem-of-drv8837c

部件号:DRV8837C

尊敬的:

我们使用DRV8837C驱动阀。 当电源关闭时,DRV8837C需要继续工作以关闭阀门,因此我们使用3.3F/5.5V电容来保持电源。 我们做了一个实验:阀门向前旋转200毫秒,然后反向旋转100毫秒,做10次。 然后我们发现IN1/IN2/OUT1/OUT2/SLEEP的波形都有脉冲,那么为什么波形有脉冲? 我们可以做些什么来避免这种情况? 我正在等待你的答复,而不是你。

注意:DRV8837C的控制代码和睡眠波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaw,

    VCC和虚拟机是否已连接?

    请检查VCC电压。 发生这种情况时,VCC电压低于1.8V吗?