请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 尊敬的各位:
■传播延迟
从Inha到GH_A需要多长时间? 从INLA到GL_A需要多长时间?
这些是200纳秒吗? 但最坏的情况如何? 是否应添加'tpd_match'= 50ns?
■PWM传播
我们通过12.2ns间隔输入PWM。
此设备可以直接传播12.2ns间隔,不能这样做?
*我们考虑是否有一些计时器或逻辑来扩展延迟时间。
■行为
如果我们输入的脉冲比Fgate=200kHz更快,这会产生什么影响?
此致,