This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找H-Bridge EVM

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8305, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588632/looking-for-h-bridge-evm

主题中讨论的其他部件:DRV8301DRV8305DRV8701

大家好,

我对这个话题比较陌生。 我有两个BLDC电机,并寻找运行它们的H-Bridge EVM。 我知道有几个EVM,例如 DRV8301-69M-Kit ,它随附了MCU,但我有自己的控制器MCU,并且希望只使用H桥EVM来测试我的控制器和软件。  

我需要一个H形桥接器,以使用20kHz PWM处理连续22A和45A峰值5秒。

谢谢!

--卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kash,

    您的最大电压要求是多少?

    这三相BLDC电机是否存在? 对于三相BLDC电动机,我们推荐三相BLDC栅极驱动器之一,如DRV8305或DRV8301/2/3。

    如果您只想找一个H-Bridge,我们推荐您使用DRV8701。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,
    这些是单相12v电机。 最大电压为24V。
    我需要的是EVM,而不是单个组件。
    --卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kash,
    DRV8701具有评估模块。 您可以在这里找到。www.ti.com/.../drv8701evm
    谢谢