请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.1873万 我一直在试用DRV1.1873万,它几乎正是我所需要的。 我一直在寻找替代产品,我查看的数据表没有显示我正在寻找的产品...
在一个完美的世界里,我可以将DRV1.1873万连接到H桥驱动器,并驱动我想要的任何尺寸的电机。 我正在寻找一款无装饰控制器,它可以驱动36V至250V的任何三相电动机,以及我可以制作IGBT (或MOSFET)手柄的电流。 这个项目可能会从洗衣机马达扩大到大型工业马达。 这是一个EV项目。
是否有将DRV1.1873万的简单性与驱动外部H形桥接器的能力相结合的芯片? 我想BEMF需要外部连接吗?