主题中讨论的其他部件: TPS5.416万
根据我所能得到的信息,DRV8301中的降压调节器块与TPS5.416万相同;TPS5.416万的应用说明和参考设计可以/应该用于设计使用 DRV8301的降压电路(DRV8301数据表中关于降压调节器的信息很少)。
我正在尝试分析客户DRV9301设计中的降压调节器,即使在轻负载下也表现出较差的调节;在<200mA输出时,大约为3V稳压(额定输入和输出电压分别为+28V和+15V)。 观察到的切换频率约为50kHz (超出100kHz-2.5MHz的指定范围),但这可能是由于脉冲跳转或频移分频器。 RT_CLK下拉电阻值(2k欧姆)似乎也超出此设备的正常范围,当我用100k欧姆电阻器(根据电路中的其他组件计算)替换它时,调节器正常工作(稳定调节,低波纹,开关 频率为1.2MHz)。
我尝试回答的问题是,RT_CLK电阻 值2k欧姆对调节器内的内部PLL或其他功能块有何影响?