主题中讨论的其他部件: DRV8818
在我们的其中一款产品中,我们使用DRV8811芯片 来控制步进电机。 我们在过去遇到过一些问题,就是司机“上锁”,电动机运动不能正常工作。 似乎驱动程序不再能够执行步骤。 需要重置电源才能退出此状态。 在发现错误行为后的某个时间,我们从TI收到了信息,表明该问题是由硅错误引起的。 我们用新的silicion修订版(日期代码比98TC更新->生产日期在2009年8月之后)替换了芯片,在此期间从未出现过任何问题。 我们的所有设备在发运前都经过长期测试(至少3天)。
就在最近, 在长期测试期间运行了几天之后,我们的一些设备再次显示错误行为。 芯片上的标记分别为54TC DLQ8 52TC AHK5。 生产年份是2015年还是2005年?
如果是2015年,芯片内是否有任何可能解释问题重现的变化?
设备已在客户应用程序中失败,我们需要在接下来的几天内配送新产品。 因此,时机非常关键,我们需要尽快澄清这一问题。