This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:ERM和LRA汽车认证

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592103/drv2605l-q1-erm-and-lra-automotive-qualified

部件号:DRV2605L-Q1

大家好,

我的客户在汽车应用中选择了DRV2605L-Q1。 由于这是他第一次随意工作,他是ERM和LRA汽车的新手。

您能否推荐任何生产符合LRA和/或ERM汽车认证的制造商?

谢谢!

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    可能很难找到符合汽车质量的LRA,因为典型的LRA使用的液体润滑会受到温度变化的影响。 Kotl提供了一些封装的ERM,如Z7AL2H169.2082万,它们可能符合汽车认证标准。 您应该联系我们触觉页面上列出的汽车供应商,以了解有关汽车LRA和ERM的更多信息。
    www.ti.com/.../haptic-driver-actuators.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    感谢您的糖分。 我将联系ERM和LRA的制造商。

    此致,

    Domenico