This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV车辆电机驱动器

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590482/ev-vehicle-motor-driver

我正在使用锂离子电池设计电动滑板车。

我需要帮助为该应用程序选择电机。 我已经考虑了4台电机。

1.永磁同步电机

2. BLDC电机

3.感应电机

4.开关磁阻电机

是否有人能在最高速度,距离范围,尺寸,成本和可用性等参数上对所有四项进行比较?

此外,建议使用相同的电机驱动器。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritul,

    此应用的电压和电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    蓄电池组电压:72 V
    最大功率要求:2.5Kw

    此应用程序适用于两轮电动滑板车。

    如果需要,我可以分享更多详细信息。

    谢谢
    Ritul Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul,

    最好联系电动机制造商,为特定应用提供电动机类型的建议。

    一旦您拥有了合适的马达,欢迎您回来,我们将讨论如何为您的应用选择合适的栅极驱动器。

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么你需要高达72V的电压。 据我所知,Bosch E-bike驾驶系统仅为500W马达使用36V电池组。 对于72V和2.5kW电机,您的系统将非常"强大",但也非常昂贵和沉重。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert Chen:

    如何选择蓄电池电压(36,48,72)? 是否有任何特殊技术?
    此外,使用500W电机时,可实现的最大速度是多少?

    请告诉我更多信息。

    谢谢
    Ritul Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓄电池电压取决于要使用的蓄电池组。 您应该能够从电池供应商处获得更多信息

    有关BOSCH 500W马达的详细信息 ,请访问https://www.bosch-ebike.com。