This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:MOSFET电源和并联电阻器,并联电阻器和GND平面之间的距离建议

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592019/boostxl-drv8305evm-recommendation-of-distance-between-mosfet-source-and-shunt-resistor-shunt-resistor-and-gnd-plane

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM

尊敬的各位:

如果有距离建议,您能教我吗?

■背面接地

我们测试了该主板,并在第四季度发现有线主板出现峰值。

请参阅随附文件的详细信息。

此致,

e2e.ti.com/.../QUESTION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    此用例的问题与您的应用中的阻抗不匹配和回路天线有关。 通过添加焊接到此引脚的线环,电机电流路径现在具有一些寄生电容/电感,从而导致此线路上产生振铃。

    我们没有特定的距离要求,但不建议在EVM上添加与电机电流路径成直线的蓝线修改。