This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:GERR温度过高

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591646/drv8305-gerr-over-temperature

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您说GERR =+/- 3 %。

该规格是否包括温度条件?

如果没有,您能否告诉您错误是如何导致温度过高的?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    有关温度差异,您可以查看DRV8305- Q1数据表中的GERR规格。 DRV8305显示了25C时的GERR规格,DRV8305- Q1显示了设备工作温度的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Beard-San,

    感谢您的回答,但我可以重新检查我的理解吗?

    在DRV8305- Q1数据表中,GERR =+/-Tj=-40~150C时3.5 %。
    因此,DRV8305在Tj=-40~150C时也具有GERR =+/- 3.5 %。

    这是否正确?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    是的,这是正确的。  DRV8305和DRV8305- Q1的GERR温度范围规格相同。