This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:相电流和并联电流的波形

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591624/boostxl-drv8305evm-wave-form-of-phase-current-and-shunt-current

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM

尊敬的各位:

您能否在随附的文件中教授波形?

*请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_DRV8305EVM_5F00_output-wave-form.xlsx

我正在考虑CH7和CH8波形。

如果您需要此实验的一些条件,请通知我。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CH7和CH8上的电流正常。 这是对高频增益过大的响应的振铃效应。

    在这种情况下,放大器正在放大输入信号中存在的谐波(上升/下降边缘)。在这种程度上,其峰值正在过冲并开始振荡。 我认为这是对捕获的电流波形产生振铃效应的原因。