This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:用作PWM控制整流器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589332/drv8432-using-as-a-pwm-controlled-rectifier

部件号:DRV8432
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我正在使用4 H桥配置中的DRV8432DKD,以将TI双电机控制+ PFC板中具有100欧姆负载的13 VAC至35 VDC进行校正。 我只使用DSP和电机驱动器(不是PFC部件)。 但是,当我连接DSP和驱动器的外部12 VDC电源时,复位引脚会自动获得约1.5 V的偏压。此外,当我连接交流电源时, 我看到的不是整流直流电压约为17 V,而是非常小的电压。 当我卸下DSP卡时,重置引脚将变为低电压,直流总线中的电压将变为预期电压。 我尝试计算复位引脚中的DSP电流消耗,也尝试更改下拉电阻器,但它不起作用。 任何有关这方面的建议或信息都将非常有帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Somsubhra,

    您能否提供一些其他信息? 您使用的是您的设计还是TI EVM? 如果是TI EVM,则是哪一个?

    假设它是您的设计:
    您是否仔细检查了原理图和布局?
    您是否有多个主板要尝试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    非常感谢您的快速回复。 我正在使用TI双电机控制+ PFC板(www.ebay.com/.../16.1955万447065 (44.7065万 (抱歉TI链路已断开),现在我正在尝试在使用其他定制板之前执行简单的验证测试,因此现在它只是EVM。 我想我主要关心的是是否可以使用DRV8432作为整流器驱动。 自从TI开始从直流电源提供电源以驱动交流端的电机,我使用交流输入来创建稳定的直流输出。

    这是控制器未通电时的直流总线电压。

    当控制器通电但未编程时,这是相同的电压。 我想这可能会发生在GPIO中的垃圾值。 但即使在将其编程为将重置引脚拉至低位置后,它仍以相同方式运行。 但是,当我试图通过在直流总线上提供直流输入来将它用作简单的逆变器时,它的工作正常。 所以,我的问题是,甚至可以使用DRV8432作为整流器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要添加更多细节。 经过进一步测试后,似乎当没有为芯片提供GVDD_X引脚处的12 V电压时,IGBT工作正常,我的意思是它们就像二极管电桥一样。 但是,只要打开12 V,RESET_XX引脚就会自动获得偏置。 为了进一步细化问题,芯片的保护和I/O逻辑部分是否以任何方式易受输入交流电的影响? 由于我已经在逆变器模式下测试过芯片,我确信它可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Somsubhra,

    很抱歉耽误你的时间。 交流信号连接到主板的什么位置? 您使用的交流电压是多少?

    作为参考,指向包含原理图的文件夹的链接是C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\LVMultiAxis+PfcKit_v 1.4 \~LVMultiAxis+PfcKit-HWdevPkg\LVMultiAxis+PfcKit-HWdevPkg[R3]

    假定controlSUITE安装在默认位置。 如果安装在其他位置,C:\ti\将会更改。