This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:GUI下载问题

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590785/drv10983evm-gui-download-problem

部件号:DRV1.0983万EVM

尊敬的团队:

我正在尝试 从 www.ti.com/.../DRV1.0983万EVM下载DRV1.0983万EVM的GUI。

结果文件应该是ZIP文件,但我最后使用了一个无法识别的文件。 经过反复尝试后,我最终使用了相同的文件。

请检查并引导我访问正确的链接以下载GUI。

此致,

Dinesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh,

     请尝试此链接 http://www.ti.com/lit/zip/sloc312 或访问 http://www.ti.com/tool/drv1.0983万evm ,然后单击 DRV1083-75EVM Software (修订版 c) ? 它将弹出一个屏幕供您输入一些信息,在提交信息后,它将弹出一个窗口,如下图所示,供您保存.zip文件。 如果这对您不起作用,请您与我分享更多详细信息吗? 谢谢你。

    再次感谢,

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet,您好!

    我探讨了这两种选择。 正常填写我的详细信息后,我可以下载。 但下载的文件不是zip格式。  

    下载的文件不是任何可读格式。 我无法在此处附加下载的文件,因为它没有格式。 请参阅下面的屏幕截图。 文件类型为空。  

    此致,

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh,

     感谢您就此问题与我分享。 我无法再现此内容,请参阅下图。  我 注意到文件 大小与我的大小相同。  请 将文件重命名为.ZIP文件,以查看在安装GUI时是否有任何问题? 谢谢你。

    再次感谢,

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Janet。

    使用后缀zip进行重命名。 非常感谢您的支持。