This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8850:散热信息

Guru**** 2365510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/591097/drv8850-thermal-information

部件号:DRV8850

您好!

我们正在为额定电流为0.9A失速电流8A的电动机设计电动机控制器。

电机必须在停转状态下使用几秒钟

我看的是Drv8850。它可以在5A连续@25度下使用

Drv8850加载8A峰值电流@50度的时间

我们将使用FR4 2s2p PCB。

谁能推荐更适合的控制器?

此致;

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pieter,您好!

    以8A运行设备非常依赖于板布局和所用电压。

    您使用的是什么电压?