This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV88xx -电流感应输入:绝对最大额定值并保护感应输入?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8816, DRV8870, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588004/drv88xx---current-sense-input-absolute-maximum-rating-and-protecting-the-sense-input

主题中讨论的其他部件:DRV8816DRV8870DRV8880

团队,

在大多数DRV88xx器件中,电流感应输入电压(DRV8816上的SENSE,DRV8870上的Isen,DRV8880上的AISEN)似乎具有瞬时要求(参见以下数据表中的图片):
-电压不应超过1伏
瞬态电压不应超过+/- 1V/25ns
在现实世界中,似乎经常会出现一些峰值,而感应输入上的电压可能会超过我们指定的绝对最大额定值。

问:我们建议如何确保不超过评级? 我们是否有一些特定的过滤准则(如确定电容器的尺寸以过滤峰值)?
问:我们能否进一步强调这一要求,使其不被忽视?

提前感谢!

安东尼

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您的反馈。   

    此规范用作直流规范,意味着传感引脚上超过1 V的持续电压将损坏设备。  脚注用于指定瞬变。  这些器件不会出现在正常电动机控制应用中经常观察到的峰值问题,因为在这些应用中未超过ABS最大电流规格。  

    我们不会在这些引脚上指定任何类型的滤波/TVS钳位电路,因为对于大多数应用,这是不需要的,并且会导致我们设备内部OCP/电流切断电路出现不必要的延迟,这意味着我们不会准确调节电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    感谢您的反馈。 根据您的回答,我了解我们不建议在传感销上进行过滤/夹紧。

    下面是客户配置。 由于感应引脚驱动器在一段时间后会损坏,因此需要一种解决方法。

    我们的电动机在电刷上有一个小缓冲器,我们用它在驱动器的输出上放置一个小LC滤波器,可能会在感应电阻上产生峰值,尽管我们有些人会有消隐时间,从而导致过早的熄火。
    -在我们的应用中,电流限制相当低:0.4A,导致'敏感'反馈。
    目前,一个1uF over 0.75 欧姆感应电阻器解决了95 % 的问题,我决定放置一个2.2uF (延时约为1.6uS)。

    关于上述配置的任何评论或顾虑/风险?
    提前感谢!