请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 你好
使用DRV1.0983万PWP设计PCB
将使用单独的电压调节器,该调节器将连接到VCC (24V)
从数据表中,TA = 25°C;sleepDis = 1;速度= 0 V;V (VCC)= 24 V;线性稳压器IVCC通常为11 mA
我的问题是:您推荐的39欧姆电阻器的额定功率是多少?
当速度= 3.3 V或(I2C寄存器) SpdCtrl = 0x1FF时,IVCC会发生变化
此致
Enzo