请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 您好,
我正在使用连接到单SPI总线和MCU的4x DRV8711。 按照典型的方式,SCS/SDATI/SCLK作为推拉IO操作,但SDATO是漏极开路,这让我有点困惑。
我的假设是,我可以将所有四条SDATO线路连接在一起,并使用单个上拉电阻器。 这是否会导致任何问题?
要调整此电阻器的大小,应满足的特定上升/下降时间是多少(SDATO上的寄生电容可能相当大)? 驱动总线时,SDATO引脚可以吸收多少电流?
谢谢。