This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711比较

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590520/drv8711-drv8711-comparison

部件号:DRV8711

大家好, 我是一名硬件工程师,我一直在研究DRV8711步进电机驱动功能,现在我想对DRV8711和市场上的其他替代产品进行某种比较,以比较性能等。我想为此目标设计通用PCB, 这意味着我要将所有可能的栅极驱动器放在一个PCB内,并且所有这些驱动器都连接到MOSFET,因此每次比较时,我都会运行其中一个栅极驱动器,并记录结果,以保持相同测试设置的完整性。
原理图如下所示,假设我将使用快速schottkey二极管,我想在这种配置中是否会出现任何问题,以影响二极管的整个系统性能?
您是否有更好的建议?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Milad,

    显示的配置将不起作用。 二极管允许打开FET,但不允许关闭。 这些二极管也会影响DRV8711的VDS监视器。

    如果您想创建这样的电路板,您可能需要添加跳线(或零欧姆电阻器)来连接和断开设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,你说得完全正确,但我想要一些自适应原理图,我想让整个系统像自动一样,如果我拆除二极管,在必要时打开每个栅极驱动器,然后关闭其余的驱动器,该怎么办? 这是否会伤害其他门车手?