This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流电机:单极4象限PWM

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589843/dc-motor-unipolar-4-quadrant-pwms

您好,TI团队:

我有一个问题来自Dave Wilson先生的博客。 它与单极4象限PWM有关”(表1)。

以下链接状态:--
e2e.ti.com/.../so-which-pwm-technique-is-best-part-3
>>返回上面的电路示例,我们来分析Fwd/Rev设置为1 (正向运动)的情况。 这意味着第1季度将持续,而第3季度和第4季度则是PWMing的补充。 我们还假设PWM占空比较高,电机负载较轻,这意味着电机速度也会较高,并且反电动势极性在电机符号的左侧为正极。
>>在这种状态下,H形电桥看起来像电动机的高阻抗,没有电流流动。 但是借助这种4象限拓扑,当Q4关闭时,Q3开启,我们有效地将电机端子短接在一起。 >>由于电机正向旋转(电机左侧的反电动势正极),这最终导致电流沿顺时针方向在H形电桥的上半部分流动。


如果Q1和Q4打开,电机电流从左到右流动,即逆时针方向流动。
如上链接所述,如果Q4关闭且Q3打开,则电机电流将沿顺时针方向Q1至Q3流动,这是由于反电动势。
在这种情况下,当Q1和Q3开启时,您不会认为电机的电感器会使电流沿逆时针方向流动,即从左到右与之前相同。
因为电感器具有防止电流方向变化和正向状态电流从左向右(即逆时针)的属性?

同时,当Fwd/Rev设置为1 (正向运动)且Q1和Q3同时打开时。 电流是否会从电瓶流向H形电桥?

>>但是使用这种4象限拓扑,当Q4关闭时,Q3开启,我们有效地将电机端子短接在一起。
这种说法是否意味着电池的两端都连接到Vbus?

请澄清这些疑问?

此致,
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinesh,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dinesh:

    是的,Q1和Q3开启将逆时针转动电机。

    电流不会从蓄电池流向H形电桥。

    当Q1和Q3开启时,电池的两端未连接到Vbus。 电流只是通过高侧FET再循环。 我希望这对我有所帮助,谢谢。