This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:DRV8711EVM

Guru**** 2364610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590436/drv8711evm-drv8711evm

部件号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8711

我有一个30V变量,3 A电源。  当连接到DRV时,电源将停止加载,并且不会提供24 V电压

DRV8711EVM的最低电流要求是什么?  您能想到会产生此影响的任何其他潜在问题。

谢谢!

>>Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    当电源设备负载关闭时,您是否启用了DRV8711? 您是否连接了电机?

    如果电机已连接,请断开电机以开始。 接下来,将所有寄存器设置为用户指南中的设置。

    电流要求取决于电机,寄存器设置和系统电压。