请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万F
我们正在使用Insta-spin电机器件和DRV8305以及TMS320F2.8027万F,这与开发板非常相似,事实上,硬件更改很少。 我们在现场遇到了设备故障,始终是DRV8305出现故障,使用O型示波器时,我发现即使输入信号处于活动状态且门驱动已启用,所有门驱动信号也会丢失。 SPI正在工作。
DRV8305机箱温度可高达90°C,当环境温度为25°C时,故障似乎与环境温度高于30°C时一致。 DRV8305的测量温度高于MOSFET。
老实说,我不明白DRV8305怎么会这么热,即使在零速度下,DRV8305机箱温度也是70°C。
栅极驱动器散热器和源电流设置为默认50mA。
PWM频率为90KHz
我们正在驱动一个非常低的电感风扇,我们命令从0到30KRPM的速度:
#Elif (user_motor == Grabit_Fan_Motor_Llare_V2)
#define user_motor_type motor_Type_pm
#define user_motor_NUM_pole_pairs (3)
#define user_motor_rr (空)
#define user_motor_Rs 0.0075 //(0.0133)
#define user_motor_ls_d 0.0.0012万 //(0.0.0006万)
#define user_motor_ls_q 0.0.0012万 //(0.0.0006万)
#define user_motor_rated流量 (0.0014)
#define user_motor_magniting_current (空)
#define user_motor_RES_EST_current (12)
#define user_motor_IND_EST_current (16.0)
#define user_motor_MAX_current (24.0) //(24)
#define user_motor_flue_EST_FREQ_Hz (300.0)
#UNDEF USER_MAX_ACCEL_Hzps
#define user_MAX_ACCEL_Hzps (20.0) // 80krpm/秒
#UNDEF USER_IQ/FULL比例电压_V
#define user_IQ_full标度电压V (12.0)
任何建议都值得赞赏,目前正在尝试不同的散热器方法。