This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:VM针脚

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590304/drv8881-vm-pin

部件号:DRV8881

您好,

DRV8881P有两个VM引脚。
这些针脚是否连接在内部?
客户使用两个直流电机,每个电机的电流规格不同。
如果这些引脚未在内部连接,客户希望在VM线路上使用不同电流规格的保险丝。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    两个VM针脚在内部连接。