This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2665:此部件是否可以驱动具有直流电压的压电芯片,以将其保持在启动位置?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589220/drv2665-can-this-part-drive-a-piezo-chip-with-the-dc-voltage-needed-to-hold-it-in-the-actuated-position

部件号:DRV2665
主题中讨论的其他部件:DRV8662

从数据表中,不清楚输出是否仅为交流波形。 我需要将执行器保持在一定位置,而不是快速来回循环。 此IC是否支持此需求?  

我只需要完全打开和完全关闭。 是否可以使用 EN_OVERRIDE来打开和关闭,而不是通过FIFO播放内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zach:

    感谢您在E2E论坛上发布信息。 如果您不需要FIFO,也许DRV8662是您的项目的更好解决方案。 您可以将输入设置为提供完整输出信号,然后使用使能引脚打开和关闭输出。