This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:开机后设备稳定运行的启动时间

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589641/drv2625-startup-time-which-the-device-operates-stably-after-power-on

部件号:DRV2625

大家好

如果我们询问DRV2625,您会介意吗?

 开机后设备稳定运行的启动时间是多少?
它是否等于"设备启动时间"Ton 1ms"?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Hirotaka,

    您说得对,因此设备在关机后进入就绪状态(待机)所需的时间为1毫秒。 之后,设备将稳定运行。

    此致,
    Marko