This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:通过设置SDTHR检测失速电压

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589629/drv8711-the-stall-detecting-voltage-by-setting-sdthr

部件号:DRV8711

您好,

我有一个关于通过设置SDTHR检测电压的问题。
我们需要使用内部失速检测功能在上调整SDTHR寄存器。
SDTHR寄存器的分辨率为0x40。

SDTHR=0x40表示多少检测电压?

SDTHR=0x20表示多少检测电压?

我认为检测电压是SDTHR寄存器划分的内部参考电压的电压值。

正确吗?  

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    我们将在几天后进行调查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    SDTHR=0x40表示多少检测电压?

    SDTHR=0x20表示多少检测电压?

    请参阅数据表的图15。 SDTHR将1.8V的百分比设置为比较器的负输入。 要确定电压,请使用以下公式:

    SDTHR_DAC_OUT =(1.8V * SDTHR)/255
    对于0x40,SDTHR_DAC_OUT = 0.45V
    对于0x20,SDTHR_DAC_OUT = 0.225V

    VDIV可用于调整比较器的正输入。

    可以从外部观察BEMF以确定所需的设置。 有关 详细信息,请访问www.ti.com/.../slva632.pdf。