请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 主题中讨论的其他部件: DRV8307, DRV8308
您好,
我需要一个无传感器BLDC电机驱动器,它可以在高惯性负载下进行软启动并处理高达~10A的负载。 DRV1.0983万完全符合我的要求,只是处理不了足够的功率。 当我寻找具有外部FET的解决方案时,它们似乎也需要外部微控制器,我宁愿避免这种复杂性和成本。 由于DRV1.0983万除了驱动外部FET (仅需~ 2美元)之外,还能满足我的所有需求,因此我不明白为什么下一步骤需要一个2-3美元的驱动器,加上FET,加上一个几乎10美元的微控制器。 有没有什么我丢失的东西? 谢谢。