This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:电机电流额定值问题

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8301-69M-KIT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589583/boostxl-drv8301-motor-current-rating-issue

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件:DRV8301DRV8301-69M-Kit

我正在尝试使用DRV8301运行额定电流为34A的无刷直流电动机,并出现栅电流和栅电压故障。 这是否是电机电流额定值的问题? 因为DRV8301的额定电流仅为10A连续输出电流,峰值额定值为14A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    是的,该板的额定峰值电流为14A。 如果您想在该电流下运行,您可以使用drv8301设计自己的主板,也可以利用DRV8301-69M-Kit (额定电压为60V,40A连续电流)。 谢谢你。