This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:I2C入门级

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586435/drv10983-begnier-to-i2c

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

您好,

我打算使用DRV1.0983万驱动无传感器无刷直流电机。 我已按照DRV1.0983万数据表的第12节所示连接它。

当通电时,电机不旋转。 看一下数据表,我似乎必须使用I2C接口设置电动机参数,如9.4 部分所示。

我不知道如何对I2C编程。 您是否可以推荐一个USB到I2C设备和软件,以便我对其进行编程?

我可以在第二天交付时获得FTDI USB到I2C设备。 是否可以使用?   

我可以使用什么软件从Windows 10或Windows 7对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chad,

    请从网站下载GUI,它位于软件部分 www.ti.com/.../drv1.0983万evm下。

    EVM套件应具有可用作PC和GUI接口的USB2ANY。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有使用EVM。 我只需要将DRD1.0983万 IC焊接到印刷电路板上。

    我可以使用什么设备通过USB将I2C连接连接到Windows PC,以及需要使用什么软件写入DRV1.0983万上的地址?

    第一个是研发,但最终我希望能够在生产线上对其进行编程。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chad,

    您仍然可以使用USB2ANY和GUI,您可以访问主板上的SDA,SCL和GND引脚以与USB2ANY连接。 只需使用EVM原理图,了解USB2ANY接口上SDA和SCL使用的引脚。  

    有关MSP430接口的软件,请参阅目标板和TI指导 。www.ti.com/.../toolssoftware


    此致,
    Krushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这解决了问题。 EVM无疑是最简单的方法。