This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:是否可以单独驱动半桥

Guru**** 2363340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/589263/drv8412-is-it-possible-to-drive-half-bridges-independently-of-one-another

部件号:DRV8412

使用多个BLDC电机时,是否可以独立使用DRV8412的第四半桥? 例如,一个DRV8412驱动4个单个BLDCs的A绕组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    这可能是可能的,但会有一些限制,使这种做法不切实际。 请注意,RESET_AB禁用了OUT A和OUT B,而RESET_CD禁用了OUT C和OUT D