This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:nSLEEP声明时是否有任何序列

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588438/drv8812-is-there-any-sequence-when-the-nsleep-asserted

部件号:DRV8812

您好,

我们的客户使用DRV8812驱动步进电机。

以下是他们的驱动顺序。

CW ---停止---逆时针

客户在停止电机时声称nSLEEP。

当客户断言nSLEEP并驱动电机时

逆时针方向,电机电流有时会流经调节装置。

客户始终输入ENBL HIGH。

这种情况是否导致过电流?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    感谢您的提问,我们将对此进行调查。 您能否提供VMA/VMB和客户正在使用的电机规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。

    客户的设置如下所示,

    VM = 24V
    满刻度电流= 390mA
    非循环1/2步进操作

    电机电流在顺时针方向受控。
    客户使用nSLEEP断言停止电机。
    接下来,客户以逆时针方向驱动电机,
    电机电流超过1A。 它不受控制。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aoyama-san,

    感谢您提供的信息。

    您提到:

    客户始终输入ENBL HIGH。

    这是可以接受的

    客户使用nSLEEP断言停止电机。

    这是可以接受的

    驾驶员应能在所述条件下正常工作。 如果可能,您能否提供范围捕获? 过电流事件是否仅在从停机向CCW方向过渡期间发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。
    我已经有了范围捕获。
    但这些捕获包括客户的技术知识。
    因此,我将通过电子邮件通过TI销售人员向您发送范围捕获信息


    谢谢!
    Naoki Aoyama