This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:通过浪涌电流重置DRV8833

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588742/drv8833-drv8833-reset-by-inrush-current

部件号:DRV8833

您好,汽车驾驶员团队

我们使用电机驱动器(DRV8833) 进行门锁应用

由于初始化电流过大,因此重置了第一个操作。

我附上了原理图和初始波形捕获。  

我们确认了数据表上的“7.3 Tm3电流控制”。

我能否获得更多具体信息和矩阵?

此致

Gerald Choi

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    什么是通道1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    您是否有更具体的问题?
    这是否意味着通道1上的哪条黄色波线?

    祝您一切顺利
    杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    是的,上面的通道1连接到什么信号?