This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:用于多压电执行器的高电压驱动器

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV8662EVM, DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588177/drv8662evm-high-voltage-driver-for-multi-piezo-actuators

部件号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他部件:DRV2605LEVM-MD,, DRV8662

您好,

我希望你一切顺利。 我正在寻找一个触觉驱动器,它可以启动多个压电式执行器并在执行器周围切换。 我目前使用的是DRV8662EVM,它运行良好,但只能为一个执行器供电。 我知道DRV2605LEVM-MD可以做到这一点,但输出电压范围对于我们来说太低了。 是否有类似于DRV2605LEVM-MD的输出电压在200Vpp或更高时工作的设备?

感谢你的帮助。

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    感谢您在触觉E2E论坛上发布。 很遗憾地通知您,我们目前没有用于压电驱动器(如DRV8662)的多驱动器板。 我的建议是同时使用多个电子船民。 您可以将使能引脚连接到微控制器以启用不同的EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    对不起,我还有几个问题。 是否可以将多个DRV8662连接到一个微控制器而不是多个EVM? 如果可能,您能否给我们一些如何完成的提示? 或者在这种情况下连接是否会变得过于复杂?

    非常感谢您的帮助。

    Kate