This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:模拟输入和I2C输入之间的延迟

Guru**** 2370890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586818/drv2667-latency-between-analog-input-and-i2c-input

部件号:DRV2667

大家好

如果我们询问DRV2667,您会介意吗?

我们 正在考虑从输入(模拟或I2C)到输出的延迟。  
在数据表上,请参见图21。 前端接口P11,  在I2C输入(从RAM到放大器)的情况下  ,延迟有多大?(小于10ms或1ms?)

其中描述了"在系统应用程序中,整个系统延迟必须保持在总共不足30毫秒的范围内,这样最终用户才能察觉到"。
因此,我们认为它(延迟)至少小于30毫秒。


此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    启动时间在数据表中定义为2ms -典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly San

    非常感谢您的回复!

    我们想确认一点。

     对于模拟输入(从模拟输入到输出放大器), 延迟的大小是多少?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    与我们讨论的启动时间和信号链时间相比,延迟时间可以忽略不计。 从模拟输入到输出的信号没有处理,因此您应该预计延迟时间为低微秒或可能是纳秒。 我们尚未对此进行具体测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly San

    感谢您的回复!

    "您应该预计延迟时间为低微秒或可能为纳秒"
    ->我们的客户要求我们提供实际延迟日期。 那么 ,是否可以测量 实际延迟?
      很抱歉打扰了你。
      首先,您能否告诉我们您是否可以衡量?

    感谢 您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly San

    我们很抱歉催促您,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    这很难衡量,但我能够进行快速测试。 输出没有附加负载。  我在输入端启用了方波,输出在~1us后开始改变。 当然,由于我们的设备的转换速率,大约需要35美元才能达到所需的输出信号。 附件是来自测试的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly San

    非常感谢您的合作!

    此致,

    松本博塔