This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:DRV8823关于单步功能问题

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823, DRV8821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587844/drv8823-drv8823-about-single-step-function-question

部件号:DRV8823
主题中讨论的其他部件: DRV8821

大家好,

客户希望使用DRV8823。

Q1:对于DRV8823,如果使用SPI总线发送STEP命令,则需要SPI的主频率至少增加16倍  

以相同的单速运行。 这种理解是否正确?

问题2:DRV8823没有单步功能引脚。 我们是否为步进电机配备单步功能销驱动电机IC?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    对于问题1:很抱歉,我没有正确理解您的问题。 在相同的单速下,16次是什么意思? 您指的是哪一个速度?
    问题2:您可以查看DRV8821,它具有简单的步进/方向界面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,ó n

    谢谢。 对于DRV8821,数据表的表1显示它无法实现单步功能。 我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8821数据表的表1显示了不同的步进配置:全步进,半步进,1/4步进或1/8微步进。 您正尝试实现单步功能的具体内容是什么? 请您提供更多信息以获得更好的支持。 我对前后的情况表示歉意,非常感谢。