This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:DRV8801关于跳闸电流quotiins

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587847/drv8801-drv8801-about-the-trip-current-questioins

部件号:DRV8801

大家好,

客户希望使用DRV8801。  

问题1:您能否解释 断路电流是多少?  它的版本是2.5A吗? 2.5A是否保持不变? 是否可以更改跳闸电流?

问题2:是否可以更改过电流值3A?

是否可以通过Itrip或 VTRIP设置过电流值? 如果可以,如何为过电流设置ItTrip电流?

问题3: 跳闸电流是否可以或高于失速电流。是否设置为失速电流?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    如果没有感应电阻器(感应引脚直接连接到接地),则跳闸电流的值为2.8A,这是最大电流值。

    跳闸电流值可通过Rsense电阻器降低。 此感应电阻器是对过流的补充,可设置为限制电动机的电流。

    3A是设备报告过电流 故障时的过电流级别。

    I_TRIP电流可以使用DRV8801数据表10.2 .2.3 部分中的公式进行调整:

    r_sense = 0.5V/I_TRIP

    我希望这对我有帮助。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    谢谢。

    问题1:您的意思是过流3A不能通过ITRIP进行更改,对吗?

    问题2:是否可以将断路电流或更高电流设置为停转电流?

    问题3:对于R_SENSE =0.5V/I_TRIP,应首先确定ItTrip值。 那么我如何才能先确定ItTrip? 或者,R_SENSE的范围是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mickey:


     问题1:您的意思是过流3A不能通过ITRIP进行更改,对吗?

    • 正确,3A处的过流不能更改,但您可以  使用ITRIP将电流限制为2.8A或更低。


    问题2:是否可以将断路电流或更高电流设置为停转电流?

    • 如果感应引脚直接连接到接地,您可以获得的最大跳闸电流为2.8A。


    问题3:对于R_SENSE =0.5V/I_TRIP,应首先确定ItTrip值。 那么我如何才能先确定ItTrip? 或者,R_SENSE的范围是什么?

    • 您可以选择将当前值限制在特定级别。 假设为了简单起见,我想将电流限制在2A。然后使用此公式,Rsense将为0.25 ohms。 因此,需要将0.25 欧姆电阻器放置在感应引脚上。

    我希望这对我有帮助,谢谢。