This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV2605LEVM-MD:固件更新失败

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587562/starterware-drv2605levm-md-firmware-update-fail

部件号:DRV2605LEVM-MD

工具/软件:Starterware

您好,

当我更新主板时,会显示以下内容:

谁可以帮助我?  现在真的很担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fu:

    感谢您在触觉E2E论坛上发布。
    您使用的是最新版本的触觉控制台吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速回复。
    我使用 的是触感式控制台1.5 .................3.
     

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fu:

    我刚刚检查了EVM上的固件。 似乎奏效了。 让我咨询我们的软件专家,了解我们如何为您提供帮助。
    同时,您是否可以尝试再次刷新EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我已经更新过很多次固件,但对我来说不起作用。

    对这个问题的描述非常清楚。

    等待很快找到实质性解决方案。

    振铃器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤1

    步骤2

    步骤3

    步骤4

    步骤5

    步骤6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fu:

    我们从MSP430团队借用此固件更新程序的过程。

    请在此处试用固件更新程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我不是一名专业技术人员,但我使用您发送给我的所有文件,但仍然无法使用我的主板。

    你似乎第一次遇到这种问题,给了一些这样无用的方法。

    如果我想再回来,怎么做?